This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.2问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2631, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1198275/ccs-12-2-issue

主题中讨论的其他器件:AM2634AM2631AM2632

尊敬的所有人:

安装 CCS 版本12.2后、Sitara AM263x 项目出现问题。 使用 CCS 版本12.1时不存在此问题。

具体而言、在 AM263x.ccxml 中、我们找不到 Am263x 器件。 因此、当我们运行调试时、会出现以下窗口错误。

 

 

请帮帮我们。

正在等待您的回复

谢谢

此致

Gianni Perugini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CCS 12.2安装中看不到 AM263x.xml 文件。 我在 CCS 12.1中看到它。 我假设您正在尝试使用在 CCS 12.1中创建的与 CCS 12.2相关的 ccxml 文件。 我建议在 CCS 12.2中创建一个新的 CCXML 文件。

    至于 AM263x.xml 文件不再随 CCS 12.2提供的原因、我不知道。 这些文件来自设备团队。 我将提请器件专家注意此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    是的、我已经尝试使用 CCS 12.1上的 CCXML 文件、它可以正常工作。

    了解 为什么 CCS 12.2上不再存在 AM263x.xml 将非常有趣。 希望有人能澄清这一点。

    谢谢

    BR

    Gianni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Gianni。

    原始 AM263x 器件 XML 已拆分为具有特定 OPN 编号的文件。 这意味着 AM263x 不再存在、现在已被 AM2634、AM2632和 AM2631 OPN XML 取代、 其中 AM263x.xml = AM2634.xml

    是因为   AM263x.xml 显示了在 CCS 中调试时可用的4个 R5内核、 这可能会导致在使用不支持4个内核的不同 AM263x OPN 时产生混淆、因此决定更改此值、以便使 XML 名称中支持的内核数更显式。

    希望这有助于澄清混淆

    最棒的

    Daniel