This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在可执行工程和静态库工程中包含 stactic lib (.lib)? (Code Composer Studio 6.1.3)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199700/how-to-include-a-stactic-lib-lib-in-a-executable-project-and-in-a-static-lib-project-code-composer-studio-6-1-3

你好、

在我的团队中、我们需要将之前创建的静态库包含在可执行工程中、并包含在另一个静态库中。

在静态库工程中、我看不到链接器选项、但在可执行工程中、我包含.lib 文件、它不包含该函数。

如果你能帮助我, 我  将不胜感激  。

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="553866" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199700/how-to-include-a-stactic-lib-lib-in-a-executable-project-and-in-a-static-lib-project-code-composer-studio-6-1-3 "]在静态库工程中、我看不到链接器选项

    我不确定是否可以将现有库文件添加为库项目的输入。 我需要对此进行研究。

    [引用 userid="553866" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199700/how-to-include-a-stactic-lib-lib-in-a-executable-project-and-in-a-static-lib-project-code-composer-studio-6-1-3 "]但在可执行工程中、我包含.lib 文件、但它不包含函数

    我不确定你的意思是"它不包括该函数"。 您能解释一下吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    很抱歉、在 main.c 中、我将包含库的头文件、但 CCS 未找到该头文件。
    这是我第一次使用.lib、我不知道如何使用它们、是否有必要包含除.lib 文件之外的更多文件? 或者我是否还需要包含.h 文件?

    感谢您的回答!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其包含如下内容:#include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="553866" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199700/how-to-include-a-stactic-lib-lib-in-a-executable-project-and-in-a-static-lib-project-code-composer-studio-6-1-3/4523030 #4523030"]这是我第一次使用.lib、我不知道如何使用它们、是否有必要包含除.lib 文件之外的更多文件? 或者我是否还需要包含.h 文件?

    您需要通过在工程编译属性中指定路径来告知 CCS .h 文件的位置:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-properties

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199700/how-to-include-a-stactic-lib-lib-in-a-executable-project-and-in-a-static-lib-project-code-composer-studio-6-1-3/4522958 #4522958">我不确定是否可以将现有库文件添加为库项目的输入。 我需要对此进行研究。

    我确认这是不可能的。