This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 安装;安装或使用外部基础设施

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1199517/ccs-installation-installation-or-use-of-foreign-infrastructure

 您好、下面是一个问题:

如果安装了 CCS 及其组件、将是在客户基础设施之外存储或处理的任何数据、

您还能将此主题添加到吗

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.2.0/ccs_overview.html

谢谢、BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 可以选择将崩溃转储和其他日志发送回 TI 进行分析。 其中有一些用户数据(安装路径、使用的操作系统、路径中可能有用户名等)。  但是、只有在用户确认后才会发送给 TI。   

    我们可以正式声明:

    "Code Composer Studio 在没有用户确认的情况下不会披露任何用户信息。"

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、是否可以将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。

    请注意、这只会在 CCS 崩溃后发生。 下次 CCS 启动时、CCS 会弹出一个对话框、通知用户 CCS 崩溃、并询问用户是否希望向 TI 发送一些诊断日志。 如果用户拒绝、则不会发送任何内容、直到 CCS 再次崩溃后、此对话框才会再次出现。

    谢谢

    Ki