This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v12.2.0更新--"__interrupt"不再突出显示关键字语法

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1198844/ccs-v12-2-0-update----__interrupt-keyword-no-longer-syntax-highlighted

您好!  

我知道这是一个小问题、但我想至少在那里提出它、看看是否有一个简单的解决方案:

12.2.0 CCS 更新后、我的__interrupt 关键字不再像突出显示的那样突出显示语法。  

是否有办法解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="315571" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1198844/ccs-v12-2-0-update----__interrupt-keyword-no-longer-syntax-highlighted ]12.2.0 CCS 更新后、我的__interrupt 关键字不再像这样突出显示语法。  [/报价]

    您之前使用的哪个版本正确突出显示了该版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、  

    [引用 userid="2210" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1198844/ccs-v12-2-0-update----__interrupt-keyword-no-longer-syntax-highlighted/4519319 #4519319"]您以前使用的版本中正确突出显示了哪些版本?

    我在最新更新之前使用的是12.1.0。  

    谢谢、

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的行为在12.2和12.1之间是一致的(无突出显示)。

    您能否:

    使用新的(空)工作区文件夹启动 CCS 12.1

    重新导入项目

    -如果高亮显示了_interrupt、请捕获屏幕截图并将其发布在此处。

    谢谢

    Ki