This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何将写入的闪存数据保留在评估板上

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1227396/lp-mspm0g3507-how-can-i-remain-the-written-flash-memory-data-on-the-evaluation-board

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好、我使用 LP-MSPM0G3507评估板并检查 SDK (mspm0_SDK_0_58_00_00_eng)中的样片源"flashctl_multiple_size_write"。

它运行良好、我可以通过 CCS 上的存储器浏览器确认写入闪存的数据。

我 想检查 在 EVA 板断电或程序在 CCS 上再次重新载入后闪存上的编程数据是否仍然存在。

我在第一 部分的源代码中删除了擦除内存的内容、如下所示。

gCmdStatus = DL_FlashCTL_eraseMemoryFromRAM (
FLASHCTL、MAIN_BASE_ADDRESS、DL_FLASHCTL_COMMAND_SIZE_SECTOR);
如果(gCmdStatus = DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS_FAILED){
/*如果命令不成功、请设置断点*/
__BKPT (0);
}

我再次运行更改了的程序、再次在 CCS 上停止并重新加载程序。 但我在闪存中找不到写入的数据。 。 (所有数据均为"FFFF FFFFFFFFF")

在 CCS 中重新载入程序或者 EVA 板断电后、我如何将写入的数据保存在 EVA 板的闪存存储器内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅设置中的。 它只能擦除整个存储器...

    我建议您读出代码并将所需的数据组合到程序文件中

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森圣

    谢谢你。 我确认是解决了。