This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要下载5.2.9 ARM 编译器

Guru**** 2879110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1227051/need-to-download-5-2-9-arm-compiler

大家好。

我有一台离线 PC、 需要在其中安装 v5.2.9 ARM 编译器。

我已检查 https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT/5.2.9 、但下载部分为空

是否有任何工作链接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定"空"是什么意思。 我看到三个链接(每个操作系统一个):

    它们都显示为有效链接。 我刚刚下载了一个用于 Windows 的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定清空的意思。

    我认为他对文件标题下的链接的出现感到脚不对。 其他编译器版本的安装程序高于该部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、您是对的。 我甚至没有注意到它在 Documentation 下。 这是不对的。 我们也遇到了一些旧 CCS 下载链接的类似问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是重点。。。

    下一次,我会尝试点击所有地方:)

    谢谢