This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dis2000能否同时打印加载段和运行段?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1226105/can-dis2000-print-both-load-and-run-sections

我想让 dis2000打印我的一些代码的加载和运行部分。 现在、它给了我一条类似的线

Text Section "name"(小端字节序)、0x7e6字位于0x00008000 (从0x0000a000载入)
00008000       等...

但我还想单独列出0x0000a000处的内容。 我知道它们是相同的、但对于我们尝试基于此输出执行的脚本编写会很有用。 我已经尝试了几个不同的组合的选项 dis2000,但没有任何运气。 这是可行的吗?

惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    yonggang zhao 说:
    这是可行的吗?

    不幸的是、不

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 听起来我们需要做一些后处理、以查找"从...加载" 消息、并根据此消息以不同的方式处理该段。 谢谢!

    惠特尼