This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为"文件搜索"或" C/C++搜索"添加特定文件夹

Guru**** 2888900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1223456/adding-a-certain-folder-for-either-file-search-or-c-c-search

您好!

 我正在寻找在使用这两个搜索函数"文件搜索"或"C/C++搜索"时添加特定文件夹的方法。 我的 CCS 版本为12.2.0。 我正在使用 SDK 处理一个项目。 例如、可以在 SDK LED 驱动器中的以下文件夹"C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\board\led 下定义"LED_OPEN"函数。 使用"C/C++"搜索时、可以找到头文件"lead.h"、但不能找到源文件"lead.c" 我要做的是添加或启用此文件夹的 "文件搜索"或"C/C++搜索"、以便其可以找到。 我浏览了所有选项、但找不到添加此文件夹的位置。 您可以帮助解决此问题吗?

谢谢。

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    您的项目中如何引用 lead.c 和 led.h? 它们是否已明确添加或链接到项目? 源文件中是否引用了 led.h、且其路径已作为包含搜索路径添加到工程中?

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    头文件在我的项目中的一个源文件中引用。 但是、不会直接引用"lead.c"文件、而是在工程中链接了预构建库。 包含搜索路径则是 SDK 路径。 我正在寻找一种在 SDK 驱动程序源文件夹中的 LED 驱动器源文件"led.c"中查找此函数的方法、但工程不直接引用"led.c"文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一种方法,以在 SDK 驱动程序源文件夹中的 LED 驱动器源文件"led.c"中查找此函数,但项目未直接引用"led.c"文件。  [/报价]

    我想您可以尝试创建一个单独的虚拟工程、其带有指向 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\board 文件夹的链接。 当搜索范围位于工作区级别时、这会导致 C/C++搜索查看该文件夹的内部。

    或者、您可以使用"远程搜索"功能指定要在其中搜索的本地路径。 这就是此搜索的设计目标。