This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:现代 Docker 容器中的 CCStudio

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1218917/codecomposer-ccstudio-in-a-modern-docker-container

器件型号:CODECOMPSER
主题中讨论的其他器件:CCStudio

大家好、e2e 社区、

我在 CCS 的无人参与模式(甚至文本模式)安装方面遇到问题。 我尝试了5个最新版本(11.2 -> 12.3)。 我尝试在 Docker 上安装、 Ubuntu 22.04作为基本映像。 按照 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv12_linux_host_support.html 中定义的细节安装所有预先要求

我看到外面有一些用于较旧版本 CCStudio 的文档、适用于 Docker 容器中的某些人员、但据 我们所知、这些文档不能用于我们的 SimpleLink 或 TI GCC 工具链。 我没有看到适用于 版本9以上 CCStudio 的 Docker 映像的任何示例。

每次尝试通过命令行安装后、响应如下:

错误:出现错误。
不支持文本模式。 请设置显示、然后重新运行安装程序。

TIA、

Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每次尝试通过命令行安装后、响应如下:

    错误:出现错误。
    不支持文本模式。 请设置显示、然后重新运行安装程序。

    [/报价]

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1096661/linux-command-line-installation-fails/4065619#4065619

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    但没有成功。 只有大约560MB 安装在/path/to/ccs 目录中。 它应该约为2.9GB。

    遗憾的是、在此模式下没有到终端的输出以了解可能的错误。 我尝试了多个级别的--debuglevel 标志。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供所有登录信息 /ccs/install_logs?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方法是 在 AMD64机器上构建 Dockerfile,而不是使用 `-platform=linux/amd64`的 ARM64系统。 可以在这样的机器上安装其他 TI 工具、但 CCS 不会安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分辨率是在 AMD64计算机上运行 Dockerfile,而不是在带有 `-platform=linux/amd64`的 ARM64系统上运行 Dockerfile。 可以在这样的机器上安装其他 TI 工具、但不能安装 CCS。

    啊、是的。 感谢您的更新。 CCS 只能在 x86_64 (AMD64)计算机上运行。 由于 CCS 将通过 Rosetta 在 M1计算机上运行、因此 MAC 有点异常。