This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 是否支持像 IAR 那样导出常量数据?

Guru**** 2895070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1218942/does-ccs-support-exporting-const-data-like-iar

大家好、

CCS 是否支持将常量数据导出到库中以便用于另一个项目? IAR 具有一项名为 isymexport 的功能、它可以实现:

https://www.iar.com/knowledge/support/technical-notes/linker/using-isymexport-to-export-symbols-const-data-from-one-project-to-another/

CCS 中是否有类似的函数?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    目前没有像 IAR 的 isymexport 这样的工具可以做到这一点、但它可以通过一系列涉及编译器工具链的步骤来实现、这些步骤可以在 CCS 项目中进行设置。  您正在使用哪个编译器、其用途是什么?

    谢谢。

    -艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    目标是在共享闪存区域中创建一些"通用 API"。 这些通用 API 可通过不同固件访问。

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不了解 IAR 工具集。  从这一页上、我无法弄清楚 ismyexport 做什么。  因此,我不确定你需要什么。   

    请描述您想要解决的首要问题。  就目前而言、请忽略可能如何实现解决方案。  假设你是在向一个对编译器和链接器一无所知的人解释这一点。

    说了这些,我仍然需要知道...

    您在使用哪个编译器,这是用于什么目标?

    谢谢。此致、

    -George.