This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 LTS 22.06楼宇控制台、不含 CCS

Guru**** 2889000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1218780/c2000-lts-22-06-building-over-console-not-with-ccs

您好!

我´m 解决以下问题、因为这会对编译结果产生很大影响。

我´m 使用上面提到的 C2000编译器版本。

我们从命令行使用编译器(这与我们自己的生成 makefile 的开发环境相关)

我们的 CCS 工程迄今为止运行良好、该列表文件是正确生成的。

我们正在尝试将该项目深入集成到我们的开发环境中。

当我使用我们的开发环境生成 makefile 文件、然后使用 LST 和汇编器生成对象时、我得到错误消息:.lst 文件被截断为每行132个字符

是否有命令可以避免这种截断?

Br Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我会仔细研究这个问题、并尽量最迟在周一之前与您联系。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    您能否提供您收到的错误消息以供我参考? 是由 CCS 编译器生成还是由您自己的开发环境生成?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿米尔,谢谢你的答复。

    我没有得到一个错误,软件构建. 但是、我们已经看到、在原始 CCS 工程与我们的开发环境中的版本之间存在很多差异。 我认为串联会导致这种差异、因为并非所有编译器命令都在构建时被调用。

    我们在分析从哪里这种差异,我们发现这种偏差在 lst 文件,至少将解释主要的差异。  

    lst 文件由 CCS 编译器生成、我不会从该串联的来源获取文件。

    编辑:

    由 C2000编译器从 CCS 原始工程中生成的 lst 文件没有连接

    Br Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    我不确定我是否理解你在说什么、你在谈论什么串联? 您能否说明此问题是来自您的开发环境还是 CCS?如果来自 CCS、会出现什么问题?

    此致、

    Omer Amir