This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:与 CCS 一起使用 MISRA-c 所需的配置。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1219174/codecomposer-the-configuration-required-to-use-misra-c-with-ccs

器件型号:CODECOMPSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR50431

您好!  

静态分析工具 MISRA-c 似乎可以用作 CCS 的一个选项。 是否可以从 CCS 选项中使用 MISRA-c?

器件:MSP430FR50431

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee:

    我将把您的问题发送给 MSP 团队征求意见。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们 不再支持编译器工具链中的 MISRA-C 检查、也没有计划将来支持 MISRA-C。 我们建议为此使用其他工具。  

    谢谢!

    苏珊