This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Code Composer Studio v7的仿真器

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1218764/about-simulators-suitable-for-code-composer-studio-v7

Code Composer Studio v7没有仿真器、什么样的仿真器适合?
是否可以使用 V5中列出的仿真器? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是否可以使用 V5中列出的模拟器?

    CCSv5.5是仿真器附带的 CCS 的最后一个版本。 请注意、CCSv5.5不受支持、因此如果您 在使用该版本时遇到问题、我们将无法提供任何支持。

    谢谢

    小标题