This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 GEL 表达式计算静态变量

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1215141/evaluate-a-static-variable-using-gel-expression

Thread:TMS320C6678中讨论的其他器件

上下文:

在我的工程中、我要实现在 TMS320C6678上运行的单元测试。 为此、我实施了一个作为库附带的简单单元测试框架。 我实施的测试过程使用我的框架、CMake 的 测试驱动程序程序程序"ctest"和 DSS (调试服务器脚本)连续运行多个单元的测试。   在每个单元测试结束时、可通过 GEL-expression.evaluate ("sym::utest.oe66::utest.c"::"error")读取我的测试框架中定义的静态变量"错误"(注意:我的静态变量存在于另一个转换单元中)。 该静态变量反映单元测试是否通过。

问题:

只要我的变量"error"与"main"函数在同一翻译单元中定义、我的框架就可以正常工作。 但是、我希望我的静态变量在外部库中定义。 在这种情况下、我无法读取静态变量"错误" 、因为它存在于另一个转换单元中。  关于 GEL 文档中的命名空间(7.9.1.21。 GEL 命名空间—Code Composer Studio 12.2.0文档)我假设我没有指定正确的符号文件。

问题:

由于目标文件包含符号信息、我是否必须将该文件("utest.oe66")用作符号文件?

我是否必须使用库存档的绝对路径、其中哪个包含感兴趣的目标文件?