This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何停靠窗口? 例如、是"Project Explorer"?

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1214954/how-can-i-dock-a-window-for-instance-the-project-explorer

令我震惊的是、我不得不将这个简单的问题发送到论坛和大量的工程师来回答、但我还没有找到这样简单的答案。

现在、我的 Project Explorer 窗口将浮动、因为我在某个点单击了分离、 我不明白如何将其锁定在左侧、这样我就可以查看其右侧的代码、而不是经常将其移开以查看我的代码。  (与标准开发环境类似。)

请提供帮助。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "堆栈溢出"是否会回答" 使用 Eclipse 对接分离视图 "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的链接 Chester 确实适用于 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    倒也未必。 抱歉耽误您的时间。 我正在寻找通用面板视图、该视图在左侧连续显示我的项目、而我可以随意查看右侧的任何文件。 ...it's 常见开发设置。  我将其视为默认设置、但在 CCS 中尚未看到。

    为了代替回答问题,如果你可以指出我在手册中遗漏的确切文本,仍然更好,因为我发现在网上阅读手册很麻烦,但我没有发现,否则,还没有找到。  (我是一个硬拷贝粉丝、因为添加个人笔记和涂鸦很容易。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了代替回答问题,如果您可以指出我在手册中遗漏的确切文本,这会更好

    TI 的 CCS 文档位于 Code Composer Studio 用户指南中、但该 TI 用户指南并未介绍如何对接窗口。 这是因为、对接窗口是建立 CCS 的 Eclipse 基本功能的一部分。

    在 CCS 菜单中使用"Help"->"Search"、然后输入"Moving and Docking Views"作为搜索词。 此帮助的内容是:

    如果您需要打印,Eclipse 帮助上有一个打印选项。

    我正在寻找通用面板视图,该视图在左侧连续显示我的项目,而我可以自由地在右侧查看任何文件。

    我发现拖动分离窗口会使其与恢复原始布局有点不符。 相反、有菜单选项 Window -> Perspective -> Reset Perspective、这可以重置透视图以将分离的 Project Explorer 返回到左侧大小上"停靠"的原始布局。