This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12如何跟踪目标的食谱失败。

Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1214384/ccs-12-how-to-track-down-recipe-for-target-failed

"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

不知道在哪里查找该错误消息的位置、因此我可以更正问题。

subdir_rules.mk:14: recipe for target 'build-807894081' failed
Invalid argument '--product': No product with name "MCU_PLUS_SDK_AM62x" and version "08.06.00" found
gmake: *** [build-807894081] Error 1
gmake: Target 'all' not remade because of errors.

****构建项目 test1 ****的配置调试

/home/fred/ti/ccs1220/ccs/utils/bin/gmake -k -j 16 all -O

生成文件:"../untitle.syscfg"
调用:SysConfig
"syscfg"/home/fred/ti/ccs1220/ccs/utils/sysconfig_1.15.0/sysconfig_cli.sh --脚本"/home/fred/workspace_v12/test1/untitled.syscfg -o "syscfg"--编译器 ccs

用法:
CLI [-o.

][-s ][-u ][-b ][-d. ][- p ][-r ][--治疗 WarningsAsErres][--安静-q]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好像在 Linux 上使用 CCS。 您正在使用哪个 Linux 发行版?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    这是 Ubuntu 22.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Ubuntu 22.04上使用 CCS 12.2尝试了一些 AM62 SDK 示例。 我没有发现 SysConfig 有任何问题。

    您是否能够顺利构建现有的 AM62 SDK 示例(具有 SysConfig 文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、hello world 工作正常。

    怀疑我可能在 SysConfig 中缺少设置、只是一个猜测。 我将再次尝试复制该项目、该项目已被删除。

    如何跟踪它的来源?

    subdir_rules.mk:14: recipe for target 'build-807894081' failed

    如果可以找到、则应该是可纠正的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,hello world 工作正常。

    您能否对项目进行完全重建、然后提供出现在控制台中的完全生成输出?