This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用"Step Over"持续输入 strxx 函数

Guru**** 2905410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1213567/msp432p401r-debugging-with-step-over-keeps-entering-strxx-functions

和主题的大致含义相同。

我怀疑它们是内联的、但是否有办法防止调试器进入它们?

在正极侧、我发现我不应该在 for 循环的条件表达式中使用 strlen。 8^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您正在使用什么 CCS 版本和编译器版本?  

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下位置更新 CCS:

    CCS:

    10.4.0.000006.

    编译器:

    TI v20.2.2.1LTS

    不过我想我解决了一些问题。 我是在研究*项目*而不是* c 文件*的优化选项。 我关闭了主文件的选项、似乎已经更正了内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处是更新 CCS 的提示:

    哈哈

    我觉得我解决了一些问题。 我是在研究*项目*而不是* c 文件*的优化选项。 我关闭了主文件的选项,似乎已经更正了一些内容。

    感谢您的更新!

    小标题