This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI Composer:如何对来自目标的数据使用 ti-widget-label?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1206548/gui-composer-how-to-use-ti-widget-label-with-data-from-target

我创建一个 ti-widget-label、并将"标签"链接到我的程序中。  运行时、它继续显示"Label Text"、而不是我二进制文件中的字符串。

在我的程序中、我使用以下命令声明字符串:

const char 版本[]="0.2";

然后、我在小工具中的标签的链接字段中使用"version"。   但"标记文本"不会改变。

执行此操作的正确方式是什么、还是遇到了其他问题?


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我假设您也在为这个使用 v2。 我需要亲自尝试一下。 您使用的是什么器件?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    28379D。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说很好。 确保绑定正确并且字符串在范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了我的问题...字符串最初存储在 LSRAM 中。  当我将其移至 GSRAM 时、它可以按预期工作。  谢谢!