This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:无 XDCtools、相当于指定版本##39;3.60.999'

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1210492/lp-cc2651r3sipa-no-xdctools-equivalent-to-the-specified-version-3-60-999

器件型号:LP-CC2651R3SIPA

尊敬的工程师:

我正在尝试构建 I2secho 工程、但收到错误  

"请参阅下面的详细信息...
i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
没有与指定版本'3.60.999'等效的 XDCtools 可用-默认为'3.62.1.16_core'。'

我尝试下载  XDCtools 版本  3.60.999。但不可用。

建议我如何解决问题。

谢谢。此致

Ajmal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    通常、XDCTools 会在安装 SDK 时自动安装。 但是、在某些情况下、CCS 无法正确找到它。 能否验证您在安装 SDK 的文件夹中是否有正确的 XDCTools 文件夹?
    如果有、则在 CCS 中、点击"Window">"Preferences">"Code Composer Studio">"Products"、然后点击"Refresh"。
    如果没有、您可以尝试在此处找到兼容的 XDSTools 版本: http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

    边注是您刚才提到的 LP-CC2651R3SIPA,但您使用的是 i2secho_ CC26X2R1 _LAUNCHXL_tirtos_ccs。 请确保使用与您的硬件兼容的示例。 除此之外、看起来您在使用的是旧的 SDK、但使用更新的 SDK 可能会有所帮助(请参阅此处 https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    是的、我找到了 XDCTools 文件夹、并按照您提供的说明进行了操作。

    不过、我安装了新的 SDK CC13xx CC26XX [6.40.0.13]、并尝试使用 gcc 通过 FreeRTOS 构建 i2secho 示例。  

    使用 FreeRTOS 时、我将遇到这些错误。

    Building file: "syscfg/ti_freertos_config.c"
    Invoking: GNU Compiler
    "C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -march=armv7e-m -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -DDeviceFamily_CC26X2 -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/freertos" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source/ti/posix/gcc" -I"/FreeRTOS/Source/include" -I"/FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM4F" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include/newlib-nano" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include" -O3 -ffunction-sections -fdata-sections -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -MMD -MP -MF"syscfg/ti_freertos_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_freertos_config.o" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug/syscfg" -std=c99  -o"syscfg/ti_freertos_config.o" "syscfg/ti_freertos_config.c"
    subdir_rules.mk:35: recipe for target 'syscfg/ti_freertos_config.o' failed
    syscfg/ti_freertos_config.c:24:10: fatal error: ../../Source/list.c: No such file or directory
       24 | #include <../../Source/list.c>
          |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    compilation terminated.
    gmake: *** [syscfg/ti_freertos_config.o] Error 1
    Building file: "syscfg/ti_freertos_portable_config.c"
    Invoking: GNU Compiler
    "C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -march=armv7e-m -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -DDeviceFamily_CC26X2 -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/freertos" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source/ti/posix/gcc" -I"/FreeRTOS/Source/include" -I"/FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM4F" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include/newlib-nano" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include" -O3 -ffunction-sections -fdata-sections -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -MMD -MP -MF"syscfg/ti_freertos_portable_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_freertos_portable_config.o" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug/syscfg" -std=c99  -o"syscfg/ti_freertos_portable_config.o" "syscfg/ti_freertos_portable_config.c"
    subdir_rules.mk:35: recipe for target 'syscfg/ti_freertos_portable_config.o' failed
    Building file: "../main_freertos.c"
    Invoking: GNU Compiler
    "C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/arm-none-eabi-gcc-9.2.1.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -march=armv7e-m -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -DDeviceFamily_CC26X2 -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/freertos" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source/ti/posix/gcc" -I"/FreeRTOS/Source/include" -I"/FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM4F" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include/newlib-nano" -I"C:/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/arm-none-eabi/include" -O3 -ffunction-sections -fdata-sections -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -MMD -MP -MF"main_freertos.d_raw" -MT"main_freertos.o" -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_freertos_gcc/Debug/syscfg" -std=c99  -o"main_freertos.o" "../main_freertos.c"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main_freertos.o' failed
    syscfg/ti_freertos_portable_config.c:14:10: fatal error: ../portable/GCC/ARM_CM4F/port.c: No such file or directory
       14 | #include <../portable/GCC/ARM_CM4F/port.c>
          |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    compilation terminated.
    gmake: *** [syscfg/ti_freertos_portable_config.o] Error 1
    ../main_freertos.c:46:10: fatal error: FreeRTOS.h: No such file or directory
       46 | #include <FreeRTOS.h>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到您取得了进步。

    您好像缺少 FreeRTOS 安装程序。 请访问 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/freertos/config.html#using-freertos-with-ccs

    一般而言、在 CC26x1/CC26x1上、支持 TIRTOS 的 Clang 编译器的使用比其他配置更广泛。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement。

    一般情况下,有关 CC26x1/CC26x1的信息,采用 TIRTOS 的 Clang 编译器比其他配置使用更为广泛。

    这是 TIRTOS 的输出。

    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mlittle-endian -Og -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc" -I"C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/include" -g -MMD -MP -MF"AudioCodec.d_raw" -MT"AudioCodec.o"   -o"AudioCodec.o" "../AudioCodec.c"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'AudioCodec.o' failed
    ../AudioCodec.c:47:10: fatal error: 'ti/drivers/I2C.h' file not found
    #include <ti/drivers/I2C.h>
             ^~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1 error generated.
    gmake: *** [AudioCodec.o] Error 1
    Building file: "../i2secho.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mlittle-endian -Og -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc" -I"C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/include" -g -MMD -MP -MF"i2secho.d_raw" -MT"i2secho.o"   -o"i2secho.o" "../i2secho.c"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'i2secho.o' failed
    ../i2secho.c:41:10: fatal error: 'pthread.h' file not found
    #include <pthread.h>
             ^~~~~~~~~~~
    1 error generated.
    gmake: *** [i2secho.o] Error 1
    Building file: "../main_tirtos.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mlittle-endian -Og -I"D:/Texas Instruments/i2secho_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_gcc" -I"C:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-armllvm_2.1.2.LTS/include" -g -MMD -MP -MF"main_tirtos.d_raw" -MT"main_tirtos.o"   -o"main_tirtos.o" "../main_tirtos.c"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main_tirtos.o' failed
    ../main_tirtos.c:40:10: fatal error: 'pthread.h' file not found
    #include <pthread.h>
             ^~~~~~~~~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。 我不能使用 SDK 6.40复制您的观察结果。

    您能否说明您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在4月12日之前结束本线程

    如果您需要其他支持、请打开新主题。

    此致、