Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
AM273x NZN。
超过1.12的 SysConfig 似乎不再支持自定义变量 flash1.name。
过去我们使用了*。syscfg 脚本、如所示
/**
*将自定义配置值写入导入的模块。
*/
flash1.name ="W25Q128J";
flash1.$name ="CONFIG_FLASH0";
flash1.peripheralDriver.$name ="CONFIG_QSPI0";
flash1.peripheralDriver.dmaEnable = true;
flash1.peripheralDriver.MSS_QSPI["0"].$assign ="blue.b2";
flash1.peripheralDriver.MSS_QSPI["1"].$assign ="ball.a2";
从而创建了变量名中包含该内容的 include。
现在、SysConfig 1.14和1.15在*。syscfg 中写入:
flash1.name = scripting.invalidAssignment("W25Q128J","向后兼容性差异");
并且 simp 完全不允许使用标准 GD25B64C 以外的任何功能
如何指定此自定义闪存名称?