This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYS/BIOS 在 Code Composer Studio 中不可用

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1208146/sys-bios-is-not-available-in-code-composer-studio

您好!

此问题与我们在 Code Composer Studio 中遇到的错误有关。 我们正在尝试使用 Code Composer Studio 自定义项目。
但在尝试导入相应项目时、我们面临以下错误。
"产品 SYS/BIOS v6.73.1.01当前未安装、并且没有兼容版本可用。
请安装此产品或兼容版本。"
我们尝试通过以下链接安装提到的 SYS/BIOS 版本:https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/index.html
安装后、我们可以在"Code composer studio 安装详细信息"中看到已安装的软件的正确版本(请参阅随附的屏幕截图)。

但即使如此、在导入项目时也会遇到相同的错误。

在此问题上、您能帮助我们吗