This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试导入示例工程-"未检测到兼容板-请连接您的板"(适用于自定义 cc2630和 LAUNCHXL-CC2650)

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1211413/trying-to-import-example-project---no-compatible-board-detected---please-connect-your-board-for-a-custom-cc2630-and-a-launchxl-cc2650

主题中讨论的其他器件:CC2630LAUNCHXL-CC2650、CC2650 、CC2640

我正在尝试为基于 CC2630的电路板编写一个项目、作为开发模拟、我还有一个 LAUNCHXL-CC2630。 找到与此相关的资源错综复杂、我仍在尝试编译任何演示程序。 我看到了大量的 演示应用程序 、但每当我点击"创建"时、会发生两件事情之一

1.(在 Firefox 上)我被重定向到 web IDE 通用开始页面、它识别了我的 LAUNCHXL 板、但似乎不知道我遵循了一个链接来导入项目

2.(在 Chrome 上)我被重定向到同一个 IDE ,它找不到任何板。

查看示例的文件时(我已经点选了几个)、这些文件都适用于 CC2640R2。

我的问题是

1. LAUNCHXL-CC2650或该平台是否有任何示例项目? 或者我是否能完全独自在这里下潜?

2.如何实际打开其中一个演示项目,最好是在非 Web IDE 上打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. LAUNCHXL-CC2650或该平台是否有任何示例项目? 或者我是完全独自在这里下地吗?

    您可以从此处 https://www.ti.com/tool/BLE-STACK 下载 BLE Stack 2.2

    关于 TI CC2630、建议您在 TI BLE 论坛上询问有关推荐 SDK 的问题。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum

    TI BLE Stack 2.2适用于 TI CC2640和 CC2650、没有适用于 TI CC2630的示例。

    您可能还想考虑使用支持 Zigbee 和 6LoWPAN 的更新得多的 TI MCU。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markel、感谢您的回复。 我只需要802.15.4功能(CC2630与2650是相同的裸片、只是没有 BLE)、因此我完全不希望使用该堆栈。 遗憾的是、这适用于已部署的硬件产品、因此在 MCU 上没有灵活性。

    我想我在这里缺少一些基本的东西。 我正努力使 TI RTOS 变得更加盲目、所以我不确定我需要什么具体的 SDK。。。 这些难道不是由更广泛的操作系统处理的模块吗? 大多数我之前嵌入的经验是与 Riot 和 Zephyr 我可能会考虑这个错误。

    我能够将 IAR 中的 LAUNCHXL-CC2650演示修改为 CC2630的闪烁模式、因此我希望我可以使用 CCS 做些什么。 IAR 价格昂贵、尤其是当存在免费替代方案时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此帖子可能会有所帮助、但它用于 Zigbee 功能。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/586548/starterware-cc2630-sdk-to-start-software-development-of-ti-cc2630

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要802.15.4、因此 Zigbee 堆栈无关紧要。 非常令人沮丧的是、在那里需要 IAR、我当然希望这种情况不仅仅是无线电协议。 我还是完全迷路了,但我想我知道现在该问什么。 谢谢。