This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工具栏中的红色图标

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1211288/red-icons-in-toolbar

我刚刚在 Ubuntu 22.10上安装了 Linux 版 CCS 12.2.0、由于某些原因、展开箭头和窗口状态按钮应该显示为红色图标。

我多次尝试重新安装、使用不同的安装位置(包括默认设置)、但似乎无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我可以重现此示例。 我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11100

    请注意、Ubuntu 22.10不受官方支持。 建议使用一个受支持的 LTS 版本、例如 Ubuntu 22.04。

    谢谢

    小标题