This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试从##39;Suspicy'地址下载许可证时,SysConfig 1.15在安装过程中计算机挂起

Guru**** 2899180 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1203275/sysconfig-1-15-hangs-computer-during-installation-when-attempting-to-download-licence-from-suspicious-address

"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

当 SysConfig 1.15尝试从"特定"地址下载许可证文本时、它在安装期间挂起计算机。

SysConfig IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

版本:1.15.0.2826
发布日期:2023年1月10日

这是从1.14向后的一个步骤。

我知道有自动更新的许可证和东西是很酷的,但它是安装这个软件的阻止者-和(明智的)防火墙规则是有原因设置.

我必须将其安装到其他地方、进行压缩、加密、通过电子邮件走私、并将安装的内容复制到 公司计算机。 对于安装过程来说、这有点太多了、更不用说我不得不多次进行防病毒检查了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    这是1.14后的一步。

    我向工程部进行了检查、安装程序在1.14和1.15之间的唯一更改  是:

    • 将更新检查 URL 从 http 更改为 https
      • 我认为安装时没有使用此 URL。
    • 更新 Mac 证书

    许可证文本不能动态下载。 如有任何内容、则会将其解压到本地位置后再显示。 它都是本地的。

    他们不清楚你所说的"可疑地址"是什么意思。 问题的地址到底是什么? 如有任何进一步的细节,将不胜感激。  

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是我当时的猜测。 应用程序 安装程序1.15在使用防火墙和防病毒软件的公司计算机上尝试在许可证显示对话框上进行安装时,整个计算机将挂起几分钟。 当然,你可以告诉这个问题是我们的工具,但1.14没有这样的问题。  

    此外、由于未知原因、团队的一半成员在安装1.14和1.13时遇到问题、因此他们必须始终借用整个预安装的可执行文件。
    但是、他们的安装程序不是冻结公司、而是抱怨错误。

    是否更新了您说的 MAC 证书? 占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行什么主机操作系统(和版本)? macOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 10企业版
    版本22H2
    2022年5月17日安装
    操作系统版本19045.2604
    体验 Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0

    第11代处理器英特尔Registered酷睿Tmi7-1185G7 @ 3.00GHz 1.80 GHz
    已安装的 RAM 16、0 GB (15、7 GB 可用)
    系统类型64位操作系统,基于 x64的处理器
    触控笔和触控此显示屏没有触控笔或触控输入可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sysconfig-1.15.0_2826-setup.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们正在调查...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队中有一半由于未知原因安装1.14和1.13时出现问题,因此他们必须作为一个整体借用预安装的可执行文件。
    但是他们的安装程序不是冻结公司,而是抱怨错误。

    安装1.14和1.13时会发生什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、我团队中的所有人员都有相同的问题:在 SysConfig 设置中、安装在许可证屏幕(键入 Next ->后)冻结。
    我刚刚加入了包装(我可能是最后一个没有任何问题的人)。
    可能是 第三方 安装或其他修改后的外部依赖项、从而使设置进入无限循环的某个位置。
    目前,我和几个朋友至少有问题:
    sysconfig-1.11.0_2225-setup.exe
    sysconfig-1.12.1_2446-setup.exe
    sysconfig-1.13.0_2553-setup.exe
    sysconfig-1.14.0_2667-setup.exe
    sysconfig-1.15.0_2826-setup.exe

    这一切都表明了第三方库冲突。 我们能否获得具有更广泛日志记录功能的二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您(和您的公司)使用哪些防病毒/安全软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳斯特里克等人,试图为你捕获他们。  
    以管理员身份或以兼容模式运行并返回到 Win2000的 BTW 没有帮助。


    =========================== ========= =================== =========== =========== =================== =================================================== =========== ===================================================================
    AnalyticsSrv.exe 17688控制台1 10˙584 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    BCClipboard.exe 16212控制台1 10˙200 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00剪贴板比较
    CSFalconContainer.exe 5672服务0 91˙352 K 未知 N/A 0:00:08 N/A
    CSFalconContainer.exe 9460服务0 197˙348 K 未知 N/A 0:00:57 N/A
    CSFalconService.exe 4140服务0 34˙520 K 未知 N/A 0:00:15 N/A
    CUI.exe 13100 Console 1 8˙428K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01 VClipboardKeyboardAndMouseViewer
    CcmExec.exe 15576服务064˙868K 未知 N/A 0:00:11不适用
    CiscoCollabHost.exe 10884控制台1 499˙524 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:20 Webex
    CiscoCollabHost.exe 13400 Console 1 172˙068 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:06 SHARE_msg_thread_wnd
    CiscoCollabHost.exe 13612 Console 1 12˙556 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 HardwareMonitorWindow
    CmRcService.exe 4724服务0 10˙980 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    CmWebAdmin.exe 4712服务0 14˙808 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    CodeMeter.exe 4184服务0 21˙152 K 未知 N/A 0:00:03 N/A
    CompPkgSrv.exe 23048控制台1 9˙408 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    Cortana.exe 15168 Console 1 68˙068 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    CptService.exe 6268服务0 6˙272 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    DDVCollectorSvcApi.exe 23036服务0 9˙540 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    DDVDataCollector.exe 18292服务0 96˙968 K 未知 N/A 0:00:07 N/A
    DDVRulesProcessor.exe 15032服务0 16˙952 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    DELL.DCF.UA.Bradbury.API. 20880服务0 68˙420 K 未知 N/A 0:00:06 N/A
    Dell.TechHub.DataManager.20568服务0 94˙896 K 未知 N/A 0:00:18 N/A
    Dell.TechHub.Diagnostics. 20804 Services 0 101˙924 K 未知 N/A 0:00:23 N/A
    Dell.TechHub.Instrumentat 16000 Console 1 60˙000 K,运行 N/A 0:00:03 Dell.TechHub.SystemNotification
    Dell.TechHub.Instrumentat 20680 Services 0 139˙060 K 未知 N/A 0:00:27 N/A
    Dell.TechHub.exe 7912服务0 71˙136 K 未知 N/A 0:00:07 N/A
    DellSupportAssistRemedati 18244 Services 0 82˙940 K 未知 N/A 0:00:03不适用
    Excel.EXE 18332 Console 1 194˙964 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:17 Core_Platform_CAN_Matrix_V2.5.xlsx - Excel
    FwSwitchService.exe 5276服务0 14˙664 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    GTT.X64XafServiceHost.exe 5300 Services 0 21˙868 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    GTT.XafServiceHost.exe 5284服务0 18˙532 K 未知无0:00:00不适用
    Greenshot.exe 12280控制台1 56˙484K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    IGCC.exe 16808 Console 1 52˙960K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    IGCCTray.exe 7092 Console 1 60˙944 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:03 .NET-BroadcastEventWindow.4.0.0.1e84ccb.0
    图像名称 PID Session Name Session#内存使用情况状态用户名 CPU 时间窗口标题
    IntelAudioService.exe 5476服务0 28˙080 K 未知无0:00:00无
    IntelCpHDCPSvc.exe 2552服务0 5˙408 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    LMS.exe 5728服务0 9˙052 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    MBAMAgent.exe 16040服务0 14˙076 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    内存压缩3720服务0619˙680 K 未知 N/A 0:00:17 N/A
    ONENOTEM.EXE 17988 Console 1 2˙740 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 Microsoft OneNote - Windows 任务栏
    Outlook.EXE 18236 Console 1 286˙356 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:25日历- Krzysztof.Bosak@harman.com - Outlook
    OfficeClickToRun.exe 17080服务0 63˙004 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    OneApp.IGCC.WinService.ex 5372 Services 0 46˙580 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    OneDrive.exe 16048 Console 1 84˙312 K,运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 DDE Server 窗口
    PresentationFontCache.exe 10944服务0 20˙888 K 未知 N/A 0:00:00不适用
    Receiver.exe 14712控制台1 35˙688 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:04 Citrix Workspace 通知
    Registry 124 Services 0 55˙820 K Unknown N/A 0:00:02 N/A
    RtkAudUService64.exe 5760服务0 13˙520 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    RtkAudUService64.exe 10656控制台1 14˙444 K、运行 N/A 0:00:00 RealtekAudioAdminBackgroundProcessClass
    RtkAudUService64.exe 11076控制台1 13˙976 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 RealtekAudioBackgroundProcessClass
    RuntimeBroker.exe 11432控制台1 18˙672 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    RuntimeBroker.exe 11684 Console 1 47˙984 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:03 N/A
    RuntimeBroker.exe 12308控制台1 28˙144K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 OLEChannelWnd
    RuntimeBroker.exe 14344 Console 1 17˙976 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    RuntimeBroker.exe 22948控制台1 30˙552 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 OleMainThreadWndName
    SCNotification.exe 12648 Console 1 53˙672 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01 SystemResourceNotifyWindow
    SearchApp.exe 11540 Console 1 115˙352K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:10搜索
    SearchFilterHost.exe 16600服务0 8˙980 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    SearchIndexer.exe 8032服务0 42˙632 K 未知 N/A 0:00:05 N/A
    SearchProtocolHost.exe 20780 Console 1 12˙260K,运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 HardwareMonitorWindow
    SelfServicePlugin.exe 18532 Console 1 27˙432 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 GDI+窗口(SelfServicePlugin.exe)
    ServiceShell.exe 18416服务0 72˙680 K 未知 N/A 0:00:04不适用
    SgrmBroker.exe 2852服务0 9˙128 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    ShellExperienceHost.exe 10816控制台1 106˙160K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01新通知
    StartMenuExperienceHost.e 11308 Console 1 70˙520K 正在运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01 Start
    SupportAssistAgent.exe 16500服务0 240˙016 K 未知 N/A 0:00:24 N/A
    系统4服务0 4˙104 K 未知 N/A 0:02:31 N/A
    系统空闲进程0服务0 8 K 未知 NT 权威\系统1:40:20不适用
    TPython.exe 10064服务0 61˙580 K 未知 N/A 0:00:41 N/A
    TaniumCX.exe 1160服务0 18˙372 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumCX.exe 1380服务0 19˙264 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumCX.exe 8260服务0 24˙572 K 未知 N/A 0:00:05 N/A
    TaniumCX.exe 8444服务0 17˙436 K 未知无0:00:00不适用
    TaniumCX.exe 8664服务0 16˙872 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumCX.exe 9084服务0 39˙764 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    TaniumCX.exe 9252服务0 16˙908 K 未知 N/A 0:00:00不适用
    TaniumCX.exe 9408服务0 19˙676 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumCX.exe 9488服务0 27˙224 K 未知 N/A 0:00:08 N/A
    TaniumCX.exe 9596服务0 29˙524 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    TaniumCX.exe 20332服务0 26˙196 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumClient.exe 5856服务0 10˙220 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    TaniumClient.exe 7696服务0 11˙832 K 未知无0:00:00不适用
    TaniumClient.exe 7716服务0 32˙484K 未知无0:00:04不适用
    TaniumClient.exe 9376服务0 26˙076 K 未知不适用0:00:00不适用
    Taskmgr.exe 22556 Console 1 103˙936 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:22任务管理器
    TbtP2pShortcutService.exe 5864服务0 5˙736 K 未知无0:00:00无
    TextInputHost.exe 17344 Console 1 55˙264K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 Microsoft 文本输入应用程序
    UpdaterService.exe 5152服务0 23˙276 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    WMiRegistrationService.ex 6204服务0 12˙228 K 未知 N/A 0:00:00不适用
    WSHelper.exe 18164控制台1 21˙000 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    WUDFHost.exe 1436服务0 9˙496 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    WUDFHost.exe 1548服务0 22˙312 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    WavesAudioService.exe 5876服务0 16˙552 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    WavesSvc64.exe 12900控制台1 37˙220K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:09 WavesFXConnection_Capture
    WavesSysSvc64.exe 6232服务0 360˙544 K 未知 N/A 0:00:07 N/A
    WebexHost.exe 14016控制台1 18˙432 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    WmiApSrv.exe 19584服务0 10˙612 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wmiprvse.exe 1856服务0 14˙628 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    wmiprvse.exe 6808服务0 42˙868 K 未知 N/A 0:02:37 N/A
    wmiprvse.exe 7260服务0 55˙540 K 未知 N/A 0:00:07 N/A
    wmiprvse.exe 16400服务0 12˙148 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wmiprvse.exe 16708服务0 10˙888 K 未知 N/A 0:00:00不适用
    wmiprvse.exe 18996服务0 11˙704 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wmiprvse.exe 19168 Services 0 158˙724 K 未知 N/A 0:00:06 N/A
    wmiprvse.exe 19888服务0 9˙728 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wmiprvse.exe 20412服务0 17˙768 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    aciseagent.exe 7780服务0 17˙552 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    aciseposture.exe 10236 Console 1 14˙944 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\ACI
    acumbrellaagent.exe 7748服务0 48˙184 K 未知 N/A 0:00:35 N/A
    ai.exe 17044控制台1 14˙156 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    armsvc.exe 4008服务0 6˙236 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    atmgr.exe 14148控制台1 60˙548 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:05 N/A
    audiodg.exe 12760服务0 97˙596 K 未知 N/A 0:00:17 N/A
    bash.exe 2880 Console 1 6˙792 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    bash.exe 4316 Console 1 8˙764 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不可见 cygwin 控制台
    brkrprcs64.exe 16568控制台1 7˙964K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00无
    ciscod.exe 4528服务0 8˙044 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    cmd.exe 9980服务0 7˙156 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    cmd.exe 16488 Console 1 6˙780 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 C:\Windows\system32\cmd.exe
    cmd.exe 18348 Console 1 7˙800 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00命令提示符
    concentr.exe 14596 Console 1 23˙928K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 Citrix Workspace Connection Center
    conhost.exe 5620服务0 5˙088 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 7708服务0 8˙400 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 7792服务0 8˙436K 未知无0:00:00无
    conhost.exe 9580控制台1 20˙320K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    conhost.exe 10964控制台1 7˙864 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    conhost.exe 13124服务0 5˙756 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 16504 Console 1 7˙880 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    conhost.exe 20176控制台1 13˙316 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    conhost.exe 20592服务0 12˙156 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 20720服务0 12˙968 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 20828服务0 13˙984 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 20900服务0 14˙032 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    conhost.exe 21800 Console 1 7˙104K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    conhost.exe 22720服务0 7˙300 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    cscript.exe 10000服务0 20˙996 K 未知 N/A 0:01:42 N/A
    Csrss.exe 1072服务0 6˙372 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    Csrss.exe 1176控制台1 6˙320K、运行无0:00:10不适用
    ctfmon.exe 5228控制台1 21˙600 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 N/A
    Dllhost.exe 6184服务0 15˙380 K 未知无0:00:00不适用
    Dllhost.exe 12036 Console 1 18˙108K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 OleMainThreadWndName
    Dllhost.exe 18108服务0 12˙012 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    dnscryptproxy.exe 14436服务0 6˙908 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    dptf_helper.exe 9116控制台1 5˙672 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 N/A
    dwm.exe 2124控制台1 109˙544 K 不响应 N/A 0:00:31设置(不响应)
    edpa.exe 5336服务0 97˙388 K 未知 N/A 0:00:40 N/A
    esif_uf.exe 5260服务0 6˙240 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Explorer.exe 5248控制台1 208˙264 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:37窗口-将任务管理器的进程选项卡另存为最简单的方法是什么
    fontdrvhost.exe 1456服务0 3˙332K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    fontdrvhost.exe 1796控制台1 12˙348 K 未知 N/A 0:09:22 N/A
    igfxCUIServiceN.exe 3368服务0 9˙200 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    igfxEMN.exe 5084 Console 1 13˙540K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00事件管理器仪表板
    jhi_service.exe 5628服务0 6˙276000 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    kvoop.exe 11164服务0 13˙296 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    kvoop.exe 11188服务0 13˙352 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Lsass.exe 1272服务0 30˙552 K 未知 N/A 0:00:08 N/A
    mintty.exe 16100控制台1 25˙864 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:08 ~
    msdtc.exe 9172服务0 9˙996 K 未知、0:00:00不适用
    msedge.exe 2928控制台1 15˙800 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:10 N/A
    msedge.exe 3112 Console 1 125˙332K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:03 N/A
    msedge.exe 3512 Console 1 23˙536 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedge.exe 5964控制台1 119˙100 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:03 N/A
    msedge.exe 6356 Console 1 9˙648 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:03 N/A
    msedge.exe 6456 Console 1 15˙012 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:08 N/A
    msedge.exe 7156 Console 1 15˙720 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:09 N/A
    msedge.exe 11692控制台1 58˙816 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedge.exe 12472控制台1 15˙240 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:08 N/A
    msedge.exe 13004 Console 1 14˙784 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:09 N/A
    msedge.exe 13120 Console 1 11˙756 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:04 N/A
    msedge.exe 15504 Console 1 21˙372 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedge.exe 15552 Console 1 35˙244 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedge.exe 15844控制台1 293˙396 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:01:04窗口-将任务管理器的进程选项卡保存为最简单的方法是什么
    msedge.exe 15904控制台1 11˙300K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedge.exe 16296 Console 1 498˙548 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:39 N/A
    msedge.exe 16308控制台1 61˙172 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:24 N/A
    msedge.exe 16688 Console 1 143˙104 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:18 N/A
    msedge.exe 17832 Console 1 14˙256 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:08 N/A
    msedge.exe 18300控制台1 64˙068 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:04不适用
    msedge.exe 18484 Console 1 53˙124 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedge.exe 19572控制台1 31˙588 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedge.exe 19944 Console 1 53˙956 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedge.exe 20184 Console 1 48˙944 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:09 N/A
    msedge.exe 20596 Console 1 14˙572 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:08 N/A
    msedge.exe 21068控制台1 17˙576 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:10不适用
    msedge.exe 21648控制台1 36˙060 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:05 N/A
    msedge.exe 22136控制台1 17˙384 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:07 N/A
    msedge.exe 22472控制台1 43˙064 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:06不适用
    msedge.exe 22628控制台1 13˙988 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:06 N/A
    msedge.exe 22676 Console 1 114˙536 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:01 N/A
    msedge.exe 22828控制台1 27˙488K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 OleMainThreadWndName
    msedge.exe 23040控制台1 66˙468 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedge.exe 23984 Console 1 14˙840K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:08不可用
    msedge.exe 24416控制台1 98˙732 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:04不适用
    msedgewebview2.exe 9380控制台1 7˙420K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedgewebview2.exe 15204控制台1 29˙156 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedgewebview2.exe 15672控制台1 91˙000 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 N/A
    msedgewebview2.exe 15868 Console 1 39˙588 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedgewebview2.exe 16940 Console 1 40˙304 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    msedgewebview2.exe 16960控制台1 39˙604 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedgewebview2.exe 17516控制台1 65˙588 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedgewebview2.exe 17616控制台1 17˙324 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    msedgewebview2.exe 19612控制台1 7˙336 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    Notepad++.exe 20812 Console 1 32˙588 K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01 C:\Users\kbosak\Desktop\learing\learning.txt - Notepad++
    powershell.exe 22668服务0 51˙200 K 未知 N/A 0:00:03 N/A
    redirector.exe 8120控制台1 11˙852 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:01 N/A
    Services.exe 1240服务0 12˙508 K 未知 N/A 0:03:32 N/A
    sihost.exe 1276控制台1 27˙432 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 N/A
    smss.exe 644 Services 0 1˙044 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    sort.exe 23852 Console 1 5˙428 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    splwow64.exe 19380控制台1 20˙960 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 OleMainThreadWndName
    Spoolsv.exe 4452服务0 24˙232 K 未知 N/A 0:00:09 N/A
    Sqlservr.exe 5800服务077˙640K 未知 N/A 0:00:35 N/A
    sqlwriter.exe 5816服务0 8˙128 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    ssonsvr.exe 11108控制台1 8˙156K、不适用运行0:00:00不适用
    Svchost.exe 1304服务0 8˙376 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 1408服务0 34˙392 K 未知 N/A 0:00:06 N/A
    Svchost.exe 1584服务0 20˙312 K 未知 N/A 0:00:09 N/A
    Svchost.exe 1632服务0 9˙308 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 1932服务0 9˙084 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 1948服务0 11˙808 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2008服务0 8˙960 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2016服务0 7˙272 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2072服务0 11˙352 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2140服务0 12˙612 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2148服务0 7˙760 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    Svchost.exe 2156服务0 10˙044 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2184服务0 10˙352 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2192服务0 8˙032 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2212控制台1 20˙848K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00无
    Svchost.exe 2228服务0 9˙596 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2332服务0 10˙116 K 未知 N/A 0:00:24 N/A
    Svchost.exe 2364服务0 19˙760 K 未知 N/A 0:00:17 N/A
    Svchost.exe 2600 Services 0 8˙656 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2608服务0 21˙300 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    Svchost.exe 2644服务0 7˙408 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2656服务0 6˙360 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 2672服务0 9˙728 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2708服务0 8˙844 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 2808服务0 13˙288 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    Svchost.exe 2952服务0 7˙664 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3128服务0 10˙588 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3292服务0 14˙336 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3420服务0 6˙812 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 3456服务0 15˙716 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    Svchost.exe 3532服务0 14˙536 K 未知 N/A 0:00:08 N/A
    Svchost.exe 3556服务0 5˙780 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3632服务0 10˙400 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    Svchost.exe 3668服务0 10˙908 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3708服务0 9˙236 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 3736服务0 8˙316 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 3756服务0 8˙032 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 3788服务0 18˙904 K 未知 N/A 0:00:04 N/A
    Svchost.exe 3912服务0 7˙600 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4020服务0 10˙288 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4172服务0 12˙588 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4236服务0 47˙796 K 未知 N/A 0:02:24 N/A
    Svchost.exe 4268服务0 10˙720 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4320服务0 15˙488 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4504服务0 6˙028 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4632服务0 7˙112 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 4820服务0 15˙272 K 未知 N/A 0:00:02 N/A
    Svchost.exe 4848服务0 10˙988 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    Svchost.exe 5012服务0 6˙540 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5036服务0 9˙228 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5044服务0 8˙396 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5068服务0 18˙032 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5172服务0 27˙484K 未知 N/A 0:00:04 N/A
    Svchost.exe 5196服务0 13˙292 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5216服务0 27˙304 K 未知 N/A 0:00:20 N/A
    Svchost.exe 5428服务0 7˙848 K 未知无0:00:00无
    Svchost.exe 5840服务0 6˙400 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 5916服务0 9˙460 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 6076服务0 5˙660 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 6136服务0 20˙672 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 6196服务0 9˙220 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 6212服务0 20˙580 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 6464控制台1 33˙196 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 N/A
    Svchost.exe 6664服务0 5˙404 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 6672服务0 7˙612 K 未知无0:00:00无
    Svchost.exe 7100服务0 12˙984 K 未知、0:00:00不适用
    Svchost.exe 8180服务0 10˙204 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 8716服务0 21˙028 K 未知 N/A 0:00:04 N/A
    Svchost.exe 9352服务0 10˙564 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 10124服务0 5˙976 K 未知无0:00:00不适用
    Svchost.exe 10228控制台1 8˙528 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    Svchost.exe 10528服务0 13˙356 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 10664 Console 1 38˙820 K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:02 Windows 推送通知平台
    Svchost.exe 10872服务0 8˙964K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 12632服务0 11˙508 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 12692服务0 5˙500 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 12880服务0 22˙092 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 14400服务0 7˙576 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 16056 Console 1 22˙908K 无响应 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 OleMainThreadWndName
    Svchost.exe 16588服务0 10˙900 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 17100服务0 12˙864 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 17392服务0 18˙164 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 17964 Services 0 7˙544 K Unknown N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 18620 Services 0 7˙052 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 19116服务0 15˙588 K 未知 N/A 0:00:01 N/A
    Svchost.exe 19460 Services 0 7˙776 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 20140服务0 9˙296 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 20672控制台1 13˙780 K 未知 ADHARMAN\KBosak 0:00:00不适用
    Svchost.exe 22164服务0 20˙652 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Svchost.exe 23432 Console 1 11˙996 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    SysConfig-1.15.0_2826-SET 22792控制台1 562˙736 K 未响应 ADHARMAN\KBosak 0:00:20设置
    taskhostw.exe 2684控制台1 16˙576K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 Task Host 窗口
    taskhostw.exe 13164 Console 1 20˙240K、运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 Task Host 窗口
    tasklist.exe 24336 Console 1 11˙836 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:00 N/A
    uhssvc.exe 15076服务0 18˙832 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    unsecapp.exe 8184服务0 7˙072 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    unsecapp.exe 10168 Console 1 7˙492K、不适用0:00:00 OleMainThreadWndName
    vpnagent.exe 5024服务0 27˙452K 未知 N/A 0:00:05 N/A
    vpnui.exe 17532 Console 1 36˙756 K,运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:07 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
    wdp.exe 6100服务0 6˙440 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wfcrun32.exe 5904控制台1 19˙180K 运行 ADHARMAN\KBosak 0:00:00 RedirectWindow_Wnd:1710:wfcrun32.exe
    wininit.exe 1168服务0 6˙900 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    Winlogon.exe 1732控制台1 11˙572 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wlanext.exe 5440服务0 6˙224 K 未知 N/A 0:00:00 N/A
    wmlhost.exe 13852 Console 1 81˙692 K Unknown ADHARMAN\KBosak 0:00:03 N/A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以与您分享 ProcessMonitor_SysConfig-1.15.0_2826-setup_crash.PML
    但需要您的电子邮件。 显示崩溃前 sysonfig 设置可以访问哪些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是崩溃屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ProcessMonitor 上次访问文件的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当尝试安装 TCL 库时、问题开始出现。 剩下的就是结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CrowdSticke 等人试图为您捕获它们。  [/报价]

    有任何机会,您可以尝试暂时禁用任何安全软件,看看这是否解决了问题?

    感谢所有额外的日志、我将需要与工程部门合作进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全和更新设置 以集中方式进行管理、并基于服务提供、一般来说、如果在"未来的某个时间"将其取消阻止、禁用、这将是一个噩梦。
    这是一个微妙的领域,它将是非常困难的部分继续,没有一个单击的解决方案。

    更糟糕的是、随着时间的推移、我认为这与自动更新过程相关。

    我认为您的安装程序可能一直在本地创建某些文件并对这些文件执行奇怪的操作、这导致了 在某些更新后被判定为对安装程序进行了恶意篡改的情况。

    另一种可能是库的一部分是另一个软件组件的一部分、它们不是严格兼容的1:1、并且此组件被判定为不需要安装、就像它已经驻留的一样。

    但是、我们得到的日志显示、本地创建的许多文件与日志中的文件一样失败。 这是起始点-应用程序不会检查其自己的目录创建和打开失败、而是继续执行、直到挂起。

    我很确信会在调试版本中重复使用您的应用、将更多日志打印到控制台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试从控制台执行  
    sysconfig-1.15.0_2826-setup.exe --debuglevel 4 --debugtrace c:\projects\debugtrace debugtace.txt
    但它仅在应用程序未崩溃时保存信息(在我的家庭 PC 上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已经为其部门创建了一个票证、我们可能会有更多的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 IT 部门发现我们的安全工具与此安装程序之间没有交互...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我们继续我们的 E2E 私人对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们被困,我们的它花了更多的时间在它,但没有专用的核心转储和日志记录,我们不能实现很多-所有这些都是因为程序不崩溃,但挂起.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您提供的所有日志和其他信息。 工程部门已对其进行了调查、但不幸的是、仍无法确定挂起的原因。

    他们建议从命令行使用附加参数"--enable-debuger"运行 SysConfig 安装程序。 这将在其内置调试器中运行安装程序。 您可以逐步执行每个操作以确定挂起发生的确切操作。 请提供这些信息(可能是调试器的屏幕截图)。