This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ROV 插件无法在调试模式下使用

Guru**** 2897350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1207386/rov-plugins-cannot-be-used-in-debug-mode

主题中讨论的其他器件:CC1352PSysConfig

您好!

我无法在 CCS12中启动 ROV 函数、提示消息如下:

然而、 ROV 在 CCS10中正常运行。  我该怎么办?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试在没有配置工程的情况下打开 ROV?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki、

    我使用 dmm_zc_switch_remote_display_app_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 和 simple_peripheral_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 项目。

    在 Code Composer Studio->Products->RTSC 类别中、我按如下方式对其进行了配置、但显示"ti.BIOS.ROV.recover"无法找到:

    在 CCS10中、我使用 SDK 5.20中的项目、ROV 函数正常。 这两个项目显示为默认配置。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS10中,我使用 SDK 5.20中的项目,ROV 函数是正常的。 这两个项目似乎默认配置。

    您是否在 CCS 10 (工作)和 CCS 12 (不工作)之间使用完全相同的工程(使用相同的 SDK 版本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki M ü,

    我将 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52中的 DMM 工程导入到 CCS10和 CCS12中、 ROV 函数正常工作。  

    我将 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13中的 DMM 工程导入到 CCS10和 CCS12中、但  不起作用。  

    SDK 6.40中的工程似乎存在问题、我如何确认工程已正确配置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 6.40中的项目似乎存在问题,如何确认该项目已正确配置?

    感谢确认。 我会提请器件专家注意此主题。

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howjie:

    SimpleLink SDK v5.20和 v6.40之间的区别在于、使用 TI-RTOS 7和 TI-clang 而不是 TI-RTOS 和旧版 TI 编译器。  您可以在这篇 E2E 文章迁移指南中阅读有关此内容的更多信息。  在使用运行时对象视图模式而不是 ROV 经典模式时应该不会遇到任何困难、我已经使用您提到的两个示例对此进行了验证。  可以通过 SysConfig 编辑器-> TI RTOS 设置或通过在文本编辑器中手动编辑*。syscfg 文件来启用/配置 TI-RTOS 模块。

    此致、
    Ryan