This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN CCS 支持仿真器功能

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1206455/can-ccs-support-emulator-function

您好、

我的客户希望使用 CCS 中的仿真器来运行模块测试。 我们是否能够支持它?

Br

应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    [quote userid="278152" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1206455/can-ccs-support-emulator-function 我的客户希望使用 CCS 中的仿真器来运行模块测试。 我们是否可以支持它?

    您能否提供有关客户希望做什么的更多详细信息?  

    谢谢

    小标题