This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关.out 文件中的构建配置和差异的问题- MSP430FR2475

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1206137/question-about-build-configurations-and-differences-in-out-file---msp430fr2475

您好! 我有一个 MSP430项目、我想根据不同的预处理器指令维护两组构建(例如、"开发人员"和"客户"构建)。 我们使用 Code Composer Studio 来生成我们的构建。 我创建了从"Debug"配置复制的名为"Customer"的新编译配置。 我只是构建了新配置、假设编译应该与 调试配置生成的输出文件相同。  这个新配置"客户"配置生成了一个与调试配置大小不同的.out 文件;但是、.txt 文件的大小完全相同、并且在客户和调试编译配置之间确实是相同的。 目标是让'Customer'构建定义预处理器指令、以使某些代码具有这两个构建。  

为什么.out 文件大小有此差异? 这是预期结果吗? 为什么.txt 文件与两种配置生成的文件完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此新配置'Customer"配置生成了一个与调试配置不同大小的.out 文件;但是、.txt 文件的大小完全相同、并且客户和调试编译配置之间确实相同。 [/报价]

    我假设您引用的 txt 文件是从十六进制转换实用程序输出的。 请注意、*。out 文件包含要加载到 MSP430的程序二进制文件和要生成到调试器以实现调试可见性的调试符号。 如果生成的十六进制输出相同、但 OUT 文件不同、则可能存在调试符号差异。 请记住、调试符号包含路径信息。 两个输出文件之间的路径可能不同、因为编译配置名称之间的名称不同。 如果输出文件大小的差异非常大、则可能使用完整的调试符号构建了一个、而另一个使用最小的符号。

    希望这对您有所帮助

    小标题