This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia 在项目中导入的问题

Guru**** 2896100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1205432/codecomposer-problems-importin-project-with-ccs-theia

器件型号:CODECOMPSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、SysConfig、 LP-MSPM0G3507

大家好!

尝试为 MSPM0L1306 Launchpad 导入 GPIO_toggle_output 工程时、其中显示:

[9]正在运行脚本...
[10]subdir_rules.mk:16:目标"Build-107657313"的食谱失败
[11]Error:/ti/clockTree/clockTree.component.js 验证失败:[

无法打开 syscfg 文件。 如何让它运行?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否使用 CCS Theia (Build 21)和 SDK (v1.0.0.4)的正式发布版本? 您的项目配置了哪个 SysConfig 版本?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、指定您使用的是 PG1.x 还是2.x 硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天上午从 TI.com 下载了 CCS Theia 以及 SDK 1.0.04。 并使用 SDK 中提供的 GPIO_toggle 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LP-MSPM0G3507、我认为它上面仍然有 PG1.x 硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在该项目中使用的 SysConfig 是哪个版本? 它与随 SDK 一起下载的版本是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 LP-MSPM0G3507我认为它上面仍然有 PG1.x 硬件。

    请注意、官方 CCS Theia 版本和最新的 MSPM0 SDK 仅官方支持 PG2.x 硬件。 PG1.x 可能没问题、但没有保证。