This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v12.2.0和 CCS Theia v1.0.0安装冻结- Windows 10

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1203565/ccs-v12-2-0-and-ccs-theia-v1-0-0-installation-freezing---windows-10

当尝试安装 CCS v12.2.0或 CCS Theia v1.0.0时、两者都在安装过程中转到此步骤、不通过图中所示的步骤。 我已经等了大约30分钟,仍然什么也没有。 更奇怪的是,当它到达这一步时,发生了一些事情,我上拉的窗口关闭为活动窗口。 例如、如果我尝试在 Google Chrome 中键入内容、则每隔1-2秒安装一次将会关闭 Chrome 的活动窗口、因此我无法再键入。 这种情况会反复出现、非常恼人。 我无法完成任何其他工作。