This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPSER: CC2652 not found (未找到 CC2652 ti.products.simplelink)

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1203095/codecomposer-cc2652-ti-products-simplelink-not-found

器件型号:CODECOMPSER

您好!

我尝试使用最新版本的 CC2652 SDK、但在尝试构建时发现问题。 当我使用旧版本(6.10.0.29)时我可以编译、但当我更改为最新版本(6.40.013)时遇到以下错误:

说明资源路径位置类型
xdc.tools.configuro:错误:找不到平台软件包 ti.platforms.simplelink' TI 平台不再作为 XDCtools 的一部分提供(C:\ti\xdctools_3_62_01_15_core)。 请确保您使用的是3.30之前的 XDCtools 版本、或者您已在路径'C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13;C:;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/source;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/tirtos/packages;C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/kernel/tirtos7/packages;C:/ti/xdctools_3_62_01_15_core/packages;C:\ti\xdctools_3_62_01_15_core/packages'中添加了包含您的平台支持的产品。 请检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及该平台名称是否拼写正确。 .xdchelp /ble_igspir终端 线52 C/C++问题

我完全不更改 XDCtools、而是改回旧版本、而且它工作正常。

下面是一些屏幕截图:

其工作原理为:

这不会:

让我知道你的想法,我感谢他们的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    问题可能是由于传递到工具链的路径无效而引起的。 实际上、SDK 和 XDC 路径合并导致错误 include

    我不确定问题应该在哪里纠正、但可以先双击项目"Properties">"Resource">"Linked Resources"> Path Variables"。 然后、可在 Properties > Build > Arm Compiler > Include Options 中进行验证

    请告知我们您的发现。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 不知道所有这些路径是如何得到的方式,但很显然,它们是混乱的。 我们最后要做的是创建新项目并使用新 SDK 移植到该项目。 看起来所有功能都在工作、并且我们已升级到 CCS12。

    谢谢!