This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数学库文档查询

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1201449/math-library-documentation-inquiry

主题中讨论的其他器件:MATHLIBMSPWARE

你好  

我正在寻找这些函数  cossp_c 和 sensp_c 的数学文档、因为我找不到  它们与 cossp //sensp 之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具体使用哪种 mathlib 变体?  如果它作为软件开发套件(SDK)的一部分提供、那么它是哪个 SDK?

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SDK 04.01.00.02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关所使用 SDK 的更多详细信息、或提供下载 SDK 的链接。   您需要了解正在讨论哪个 mathlib。

    提前感谢、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SDK 04.01.00.02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想他的意思是什么部分?

    MSPWare?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TI 有多个产品系列、其中每个产品系列都有多个器件和 S/W 解决方案、因此有许多 SDK 以及各种团队为其提供支持。

    此时、TI 团队正在尝试确定哪个软件封装(SDK)、问题是否相关、以便将问题分配给正确的团队。   

    可在 SDK/器件上或以其他方式提供的任何详细信息可能有助于推动本主题向前发展。