This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS 和系统分析器 GUI 无法正常工作

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1230320/rtos-and-system-analyzer-gui-don-t-work

大家好!

CCS GUI 出现一个怪异的问题。 如果我单击"Tools -> RTOS Analyzer -> Execution Analysis"或"System Analyzer -> Duration Analysis"、则没有任何反应。 没有错误、只是什么也没有。 我过去只需选择执行图形、便可通过 System Analyzer 弹出窗口找到该图形。 但在某一点上、这也停止工作。  我刚才发现、我可以让它运行"System Analyzer->Statistical Analysis"、然后在其中选择图形。 更新:当我键入(并进行测试)时、这也停止了工作... 这些工具现在都不起作用。 ROV 仍然工作。  

我已经尝试重新安装整个 CCS (v11.1.xx)、但没有效果。

我仍然可以打开"分析仪表板"、但它没有显示任何内容、如果我单击顶部的下拉菜单并选择"执行或加载分析"、则仍然没有显示任何内容。  

有什么建议吗? 这是一个非常酷的功能,我很想使用:D

您好!

最大值