This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:包含选项

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1229186/tmdslcdk6748-include-option

器件型号:TMDSLCDK6748

大家好、  

一位客户正在尝试根据 enet_echo 示例复制项目。 他们设法复制了主源文件、但 不复制 include 库和其他文件。

我将客户指向此线程(https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/467790/is-there-a-way-to-copy-in-one-folder-all-the-dependencies-and-files-of-a-project)、但项目中仍然存在错误。 这次它看起来与 C6000编译器相关。 你会帮助吗?  

****项目 Enet ****的配置调试构建

"C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k all

生成文件:"../cicc_eth.c"
调用:C6000编译器
"c:-mv6740 -g --gcc -- define=C6748 -- define=lcdkC6748 --include_path="C:/../../../../../../include/c674x/c6748 /../../../../../../ipcl --include_path="C:/ti/SDK/Texas /../../../../../../include/hw /../../../../../../grlib/include instruments/pdk_C6748_2_0_0_0_0/C6748_StarterWare_1_20_03_build/include_path="cpdk_path="cpdk_path="cpdk_path="/../../../../../../usblib/include - cpdk_include_path="/../../../../../../include/c674x - cpdk_content_prosp_path."-/../../../../../../include - ccs_en_path."-/../../../../../../examples/lcdkC6748/enet_echo -include_path=-include_path."- ccs_zh-ccs_zh-ccs_include_path."-/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/include - c6748_zh_include_path."- ccs_zh-css_zh-ccs_zh_zh-ccs_zh_zh-ccs_zh_zh_zh_zh_/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.3.6/bin/cl6x

提前感谢。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    最好的方法是创建一个新项目。 请参阅以下常见问题解答:

    E2E - CCS/TMS320C6748:如何将处理器 SDK 库添加到项目中?

    此致、

    简中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中。

    感谢您分享这个链接。 以下是更多信息:

    客户正在使用 TMDSLCDK6748、并且他们已经下载并安装了 SDK。 他们已导入 enet_echo 并执行了检查功能、现在为了在其应用程序中实现该软件、他们尝试从 CCS 复制示例工程、但无法复制 include libiraries 和其他文件。

    那么、这是从 SDK 导入的示例、并作为 CICC_ETH 执行和复制粘贴的项目

    因此不会复制 include 语句  

     

     

    上面的 include 是示例工程、下面是复制的工程、

    我向客户指出了之前提到的链接、但项目中仍然存在错误。 他们只需要 SDK 中的以太网部分、并将其添加到项目中。 有办法做到这一点吗?

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请查看此常见问题解答是否能提供帮助:

    请注意、我们无法再支持针对 C674x DSP 进行基于 TI-RTOS 的软件开发或裸机软件开发。 请将您的客户引导 至此公告 、它作为 C674x DSP 的综合资源页面。  

    我们很可能无法在这里提供更多的帮助。

    此致、

    简中