This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 命令行安装错误

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1229066/codecomposer-ccs-command-line-installation-error

器件型号:CODECOMPSER
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1105

尊敬的 CCS 团队:

我的客户遇到了这个问题。 您能否为他们提供正确的指导?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们正在开发 TI mspm0l1105项目、当在构建服务器 Linux 机器上安装 CCS with 命令行时遇到问题。  

输出 -模式无人值守 使用无 GUI 环境进行安装(通过 ssh 工具)、但似乎安装失败且没有错误。  

运行以下 cmd 进行安装后、不会发生错误、并且默认路径/opt/ti/ccs 中未安装任何文件 :  

sudo ./ccs_theia_setup_1.0.1.00003.run --mode 无人参与

我知道、CCS 依赖于系统上安装的几个库、安装时只会通过 GUI 进行通知、如下所示:

 

但在我们的服务器机器上、我们不使用任何桌面环境、仅使用命令行、因此无法使用 GUI 来安装和检查这些 依赖项的信息。  

那么、是否有任何方法可以使用无人值守模式解决上述安装错误并检查安装日志失败?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

此致、

TED