This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:绘制工具改进建议。

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1228982/codecomposer-graphing-tool-advancement-suggestions

器件型号:CODECOMPSER

大家好

这是一个建议而不是一个问题。 您是否会考虑将图形工具与 CCS 中的图形工具相关联。 该工具在进行去标记时非常有用。 但是、当前的图形工具非常有限。  
如果我们能添加更多的功能、将会是非凡的。  


通过 Expressions 窗口打开图形时、自动将变量名称添加为图形名称。 当前的配置是不允许的、它显示了一个无用的名称、即"单次"。如果我们想要将名称插入为轴标签、则必须每次打开 CCS 时都输入该名称。  

 在单个图形中添加两个以上的可变显示功能。

添加一种方法将所有图形配置保存在一个文件中、这样下次打开 CCS 时、我们可以用一个文件加载所有图形、而不是再次打开每个图形。

添加一种方法来自动将图形数据保存在 csv 文件中,这样我们就可以在以后分析数据(我认为这是缺少的最重要的功能)。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Debug Server Scripting 可以满足您的一些目标。 您是否了解过该研讨会?:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/workshop/ccsv9/dss_fundamentals_workshop.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但非常感谢、如果 我们能将这些函数嵌入图形工具中、那将是一种非凡的体验。 这些非常有用。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而,如果 我们能将这些函数嵌入图形工具,那将是惊人的

    请注意、CCS Eclipse IDE 中当前的图形工具已被弃用以支持。 我们确实计划在我们基于 CCS Theia 的全新 IDE 中使用类似的工具。我们在开始工作时会注意到您的请求。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    适用于 C2000器件的基于 Theia 的 CCS IDE。

    我们什么时候可以预期这里的图形工具、  
    另外、现有 CCS IDE 将发生什么情况。

    您对现有 IDE 的规划是什么,例如何时会弃用它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们可以预期此基于 Theia 的 CCS IDE 适用于 C2000器件时。

    下一个版本的 CCS Theia (v1.1)应该具有有限的 C200支持。

    以及我们什么时候可以在其中期望图形工具, 

    不幸的是、这将需要更长的时间。 可能是年底最好的时候。

    现有 CCS IDE 也会发生什么情况
    您对现有 IDE 的计划是什么,例如何时会取消使用它[/报价]

    CCS 12将是最后一个基于 CCS Eclipse 的环境。 对它的支持已慢慢被弃用。 在明年、我们将继续为其发布服务版本、但可能不会超过该版本。

    当 CCS Theia 完全完成时。 它将作为 CCS 13回滚到主 CCS 行中。

    谢谢

    小标题