This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 某些操作在 CCS 中不起作用

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1229206/some-operation-is-not-working-in-ccs

您好!

我在 CCS (Code Composer Studio IDE)中遇到了一些问题。

我被声明为一个变量、并且给定了一个尚未分配的值、但在关闭优化级别并将速度设置为0后、随后分配了该值。  我将在 CCS 调试模式下观看。

什么是优化设置?

如何解决该问题?

尊重,

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么问题、这在优化时听起来很正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您能否提供有关您提到的问题的更多详细信息-我希望确保我们有正确的理解、能够 回答您的问题。

    提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我被声明为一个变量,并且给定了一个尚未分配的值,但在关闭优化级别且速度设置为0后,该值随后被分配。  我将在 CCS 调试模式下观看。

    启用优化后、这是预期行为。

    有关更多详细信息、请参阅以下文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEm7LJjS34iFPa5fpT7ttQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    int OLED_1in3_test (void)

       // 0.Create a new image cache (创建新的图像高速缓存)
       uint8_t *黑图像;
       uint16_t  ImageSize = 1024;

       if ((BlackImage =(uint16_t  *) malloc (ImageSize)= NULL){
           printf("应用黑色内存失败...\r\n");
            返回-1;
       }

    }

    我将在主程序中调用该函数、当时 imagesize = 1024该值未存储在 ImageSize 变量中、但我 在属性中关闭了优化级别、然后该值存储在变量中。

    谢谢、尊重  

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在主程序中调用此函数,当时 imagesize =1024 。此值未存储在 ImageSize 变量中,但我关闭了属性中的优化级别,然后该值存储在变量中。

    启用优化后、该值可能存储在寄存器中、而不是变量中。 因此、该变量将被"优化输出"。 这很常见。

    正如我在上一篇文章中提到的:

    • 是否所有变量始终可用于检查? 还是缺少一些东西?