This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5510A 在 CCS 中不是支持的器件?

Guru**** 2882440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5510A, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1229957/tms320vc5510a-not-a-supported-device-in-ccs

主题中讨论的其他器件:TMS320VC5510ATMDSEMU200-U

我正在尝试将 Code Composer 12.3中的程序加载到 TMS320VC5510A 芯片中。 我使用 TMDSEMU200-U 调试探针作为连接。 在目标配置选项中、不存在 VC5510A 选项。 C5510A 和 VC5505。 当我尝试使用 TMS320C5510A 选项加载程序时、我收到一条错误消息、指出无法识别器件 ID。 有人知道我需要执行哪些操作才能获得 code composer 的正确器件选项吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="56364" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1229957/tms320vc5510a-not-a-supported-device-in-ccs ]有 C5510A 和 VC5505。 当我尝试使用 TMS320C5510A 选项加载程序时、我收到一条错误消息、指出无法识别器件 ID。

    您应该能够  为 TMS320VC5510A 使用 TMS320C5510A 选项 。  

    zu chun shi 说:
    我收到一条错误消息说设备 ID 无法识别。

    导致该错误的潜在原因有多种。 请参阅以下文档的"无效器件 ID"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    请注意、C5510是一款已过时的器件、所支持的功能非常有限。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入理解。 我得到的具体误差是

    "连接到目标时出错:
    (错误-1063 @ 0x0)
    驱动程序无法识别设备 ID 或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
    (仿真软件包9.11.0.00128)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "Error connecting to the target:
    (错误-1063 @ 0x0)
    驱动程序无法识别设备 ID 或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
    (仿真软件包9.11.0.00128)"[/报价]

    是的、这是我在上一篇文章中提供的链接中记录的错误。 如前所述、该问题通常(但并非始终)是硬件问题。

    您上一次使用此当前工具配置与您的目标配合工作是在什么时候?