This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在哪里找到合适的 Code Composer Studio。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1232023/where-to-find-the-appropriate-code-composer-studio

大家好、我要搭配使用 TMS320BC51PQA80 DSP (C5x 系列)进行调试。 使用此工具的人使用的是 Code composer 2000  

在 Windows 98中,但他不再使用它,没有软件与他. 您能否提供软件和 JTAG 调试器信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在查找的工具版本非常旧、需要付费许可证。 您(或您的组织)曾经有过一个吗?

    谢谢

    小标题