This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "CCS Stack Usage"为灰色

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1231083/ccs-stack-usage-is-gray

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335C2000WARE

在我的项目中、我将使用 CCS 12.3.0.00005和 TI C2000 v22.6.0.LTS 编译器。

我要使用的 CPU 是 TMS320F28335。

STACK SIZE 设置为0x800:

在链接器文件中、.stack 段被分配给 RAML6:

     /*分配未初始化的数据段:*/
  .stack             :> RAML6                           page = 1.

到目前为止、我的软件运行正常、但在"堆栈使用"中、我只看到灰色、而不是绿色或黄色。

我必须更改什么才能在 CCS 中看到正确的堆栈使用情况?

此致、

阿尔内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arne:

    Unknown 说:
    到目前为止,我的软件运行正常,但在"堆栈使用"中,我只看到灰色而不是绿色或黄色。

    您是否对所有工程都能做到这一点、比如任何 C2000Ware 示例? 是否可以与我共享受影响的项目?

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    由于公司安全规则,我不能与您共享我的项目文件。

    但是、当我为您准备一个示例项目时、我发现了一个导致此问题的函数。
    该功能未使用、因此我将其删除。
    现在、堆栈使用情况视图工作正常。

    此致、

    阿尔内