This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 GUI Composer v3中是否包含多项功能的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1232362/question-on-whether-several-features-are-included-in-gui-composer-v3

1.是否有文件加载/导入对话框?终端用户可以在其中选择本地 PC 上更新的二进制文件、然后使用程序加载程序小工具?  (看一下可用的小工具和文档、我不这么认为、但想在此处再次检查)

2.我认为 v2有一个图形小工具,我可以从目标中查看整个阵列。  例如、目标可能有一个"data[64]"数组、v2图形将下载所有64个值以供显示。  到目前为止、我看不到 v3的类似功能。  您能否确认这不存在?  

3.如果我需要从 GUI 重新启动目标,有没有小工具可以帮助我实现这一点,还是应该让 JavaScript/WebComponent 来实现这一点?  是否有这样做的示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    对于#1和#3,可以使用 GCv3。 但是、它不像使用一些您可以拖放和配置的现有小工具那样简单。 它将需要在 javascript 中实现。  我没有看到任何公开的例子可以做到这一点。 我会看到我是否能找到一些

    对于#2,您将需要使用绘图仪功能进行此操作。 查看图库中的一些绘图仪示例:

    https://dev.ti.com/gallery/search/plotly

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到任何公开示例可以执行这些操作。 我将看到我是否可以找到一些[/报价]

    除了用户指南和组件帮助中的一般信息之外、我似乎没有任何其他示例或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的登记!   作为一项建议,开发此类例子,特别是针对第三类例子将是有益的。  这似乎也是其他用户的需求。