This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 创建新工程时、CCS Theia 1.0.1错误"Device-id CC1352R1F3未被识别和 quot

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1233902/ccs-theia-1-0-1-error-device-id-cc1352r1f3-is-not-recognized-when-creating-new-project

主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R

我已下载 "CCSTheia1.0.1.00003_win64.zip"并安装它。 没问题。

我想使用项目向导为 LPSTK-CC1352R 创建一个新的"空"项目、但首先需要下载一些东西。 没问题。

我再次尝试创建了"空"工程、但收到一个  "器件 ID CC1352R1F3未被识别"错误。

哪里出了问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未安装 CCS Theia 1.0.1、但查看 CCSTUDIO-THEIA 上的"支持的产品和硬件" 仅显示对  MSPM0器件(ARM Cortex-M0+ MCU)的支持。

    即、不要认为 CCS Theia 还支持 CC1352R1F3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您完全正确、它不支持 CC1352R1F3。 我假定这个新的 IDE 将支持"旧的"一个甚至更多的一切。 我错了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    即将推出的 CCS Theia 1.1.0版本(7月初)将为更多器件系列提供可选支持、包括 CC13x2。 我们目前有一个您可以尝试的 α 构建、如果您有兴趣。 如果是、请与我开展私人 E2E 对话。

    谢谢

    小标题