This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Theia 1.1.0.00001错误"Resource Explorer 遇到错误"

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1234407/ccs-theia-1-1-0-00001-error-resource-explorer-encountered-an-error

我已安装 CCS Theia 1.1.0.00001。 我没有更改任何选项。  当我单击"Create new project"时、工程向导选项卡会打开、显示"Resource Explorer 遇上错误。" 示例。

它显示"C:\ti\ccstheia110\ccs_base\common\targetdb\devices"不存在、正确。 正确的路径为"C:\ti\ccstheia110\ccs\ccs_base\common\targetdb\devices"。






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当通过以下快捷方式启动 CCS Theia 时、才会出现此问题。 当我在我的桌面上使用 CCS Theia 快捷方式时、没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 不过、我似乎不能重现此问题。  在使用另一个快捷方式后、是否再次尝试使用安装目录中的快捷方式、看看是否仍然出现同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以前曾尝试过、但问题仍然存在。

    左侧的快捷方式(桌面)有效,右侧的快捷方式( ccstheia110文件夹中)存在项目向导路径问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与这里的一位工程师进行讨论。 他提到 Alpha 版本可能尝试访问内部 Resource Explorer 服务器。 您是否能够让 Resource Explorer 使用桌面快捷方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、请参阅我的另一篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是的。 这是一个已知问题