This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 仿真

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235029/ccs-simulations

大家好、晚上、

我想知道 TI 是否有提供工具对他们芯片的性能进行仿真。 我都对使用 C6000芯片系列的一些基本代码的执行评估感兴趣。

非常感谢
Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C6000规格过于宽泛。 如果您寻找的是 C64x、CCS v3.3中有一个仿真器、可能最高为 v.5左右。 如果考虑 C66x、我相信他们的仿真器永远不会存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS v3.3中有一个模拟器,可能最高为 v.5左右[/报价]

    这是正确的、具有任何仿真器的最后一个 CCS 版本是 CCSv5.5