This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 独立的 C 和 C++代码,包含路径

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1234878/separate-c-and-c-code-include-paths

您好!

我使用的是 CCS。

我有一个混合的 C 和 C++代码。

我想为 C 和 C++添加一个分开的包含路径。

似乎当我选择"Language"(语言) GNU-C++并添加 include 时,它会自动添加到所有语言中。

如何分离它们?

 谢谢。

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    只有一个包含搜索路径字段可应用于所有源文件。 无法区分不同的语言。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!