This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何配置 CCS 以支持"函数声明",这与"definition"不同?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235105/how-to-config-ccs-to-support-function-declaration-not-same-as-the-definition

主题:AWR1843中讨论的其他器件

大家好、

客户正在使用 AWR1843器件、 编译器为 C:\ti\ccs1120\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_20.2.LTS

问题: 如何配置 CCS 以支持"函数声明"与"定义"不同? C 支持此操作、但 CCS 将报告错误。 这样做的原因是他们将代码从其他平台复制到 TI 平台、而且这个代码已经在其他非 TI 平台中使用。

错误: 说明资源路径位置类型、 #148声明与"void functionname (const uint8_t *、uint16_t)"不兼容(在第3700行声明)

typedef uint8_t data_u8[1];
void functionname (uint8_t * aaa);

void 函数名( DATA_u8 *AAAA)

}

谢谢。

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于生成此诊断时生成的源文件...

    声明与"void functionname (const uint8_t *、uint16_t )
    不兼容

    请按照 如何提交编译器测试用例一文中的说明进行操作

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    编译器版本是 ti-cgt-arm_20.2.5.LTS

    请参阅附加 TXT 中的 pp 文件和构建日志。

    e2e.ti.com/.../0576.build_5F00_log.txte2e.ti.com/.../mss_5F00_main.pp.txt

    谢谢。

    此致。

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是下面的答案。。

    而不是:

    typedef uint8_t data_u8[1];

    应为:

    typedef uint8_t data_u8;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    客户同意此更改可以解决此问题、但他们面临的挑战是他们需要将代码与其他非 TI 平台相同、在其他平台中、可以编译此代码而不会出现问题。

    继续需要您对如何配置编译器的支持、以 确保编译器支持这种语法书写。

    谢谢。

    此致、

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 专有 Arm 编译器会对此代码发出错误。  没有方法可以抑制或以其他方式避免此错误。   

    我将这段代码的精简版本上传到了 编译器资源管理器、并使用很多编译器进行了测试。  Microsoft 编译器(称为 MSVC 编译器资源管理器上)发出警告。  我尝试的所有其他编译器都会发出错误。   

    遗憾的是、您别无选择、只能更改代码。  但是、一旦代码被修复、这两个编译器都会编译干净。

    谢谢。此致、

    -George.