This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LD.exe:无法找到-Lc++

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235351/ld-exe-cannot-find--lc

主题中讨论的其他器件:AM2432

您好!

我编译了一个 CCS C++项目。

最后我收到一条错误消息:"arm-none-eabi/bin/ld.exe:cannot find -lc++"  

 工程属性中存在 libc.a 库的路径。

如何帮助 CCS 找到它?

谢谢。

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    结尾时出现错误:"arm-none-eabi/bin/ld.exe: can't find -lc++" 

    好像您在使用 GCC。 我会将此主题提请器件专家注意、他们可以进一步提供帮助。

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定您正在使用的设备、以便我可以将其重新分配给相应的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将为 AM2432编译。

    谢谢。

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将告诉器件专家这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    MCU+ SDK 中有一个 CPP 示例。 08.06.00.43: hello_world_cpp_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。 它使用 TI CLANG (不是 GCC)

    请针对您的项目使用该 CCS 项目中的设置。

    此致、

    Ming