This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法访问 Resource Explorer 上的任何资源或示例

Guru**** 2884010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235670/unable-to-access-any-resource-or-example-on-the-resource-explorer

我当前正在尝试访问 Resource Explorer 上的代码示例、但无法访问任何实际示例。 到目前为止、我已经尝试通过 Firefox、EDGE 和 Chrome 上的 Web 浏览器版本(在3台不同的 PC 上)以及 Code Composer Studio 应用程序上的内置 Resource Explorer (在 Windows 和 debian 上)访问资源示例、我附上了我看到的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试导入项目? 并非所有示例都有相关说明。 我看到与您在该示例中所做的行为相同、但我可以很好地导入示例。

    谢谢

    小标题