This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:在调试代码时、某些位置的硬件断点会自动禁用。

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235235/lp-mspm0g3507-hardware-break-points-at-some-places-are-getting-disabled-automatically-while-debugging-the-code

器件型号:LP-MSPM0G3507

在调试代码时、某些位置的硬件断点会自动禁用。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个 CCS 版本?

    Unknown 说:
    调试代码时、某些位置的硬件断点会自动被禁用。

    您能否提供有关此行为的更多详细信息? 屏幕截图可能会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Code Composer Studio -版本:12.2.0.00009

    当我按照下面的屏幕截图所示添加断点时、只有少数断点处于启用状态、而其他断点处于禁用状态。 调试时要设置的断点数量是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调试时设置的断点数量是否有任何限制?

    对于硬件断点(通常用于 MSPM0)、存在限制。 对于 MSPM0、该限制为4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您提供的信息。