This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 项目复制错误

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1235462/ccs-project-copy-error

主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudio

您好!

我尝试在 CCS 中复制一个现有项目、但遇到了错误。

要进行复制、我在"CCS">"Project Explorer"中选择项目、点击鼠标右键"Copy"、然后点击鼠标右键"Paste"。

Copy Project 窗口弹出、我选择默认值(尽管我在此处尝试了不同的组合但没有成功)、然后单击[Copy"(复制)。

复制过程开始、但随后我收到一条错误消息、内容为"Internal Error:null argument:"

我曾在不同版本的 CCS (v7.4.0和 V12.0.0)上尝试过此功能、并获得了相同的错误。

有人以前遇到过这个问题、有没有解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了同样的 v12、但我看不到错误。

    您能否发布包括"复制项目"对话框在内的屏幕截图?

    您能否尝试从 C2000Ware 导入示例工程、然后进行复制。 项目是什么、这次的结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不能重现此问题。 是所有项目、还是仅一个特定项目?

    还提供有关 Eclipse 错误记录的 /.metadata/.log

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 Copy Project 对话框的屏幕截图以及错误消息:

    ---

    我厌倦了从 C2000Ware 导入示例项目并尝试相同的复制和粘贴操作的建议-成功了。

    所以我怀疑我的项目有什么问题(这是我继承的东西,所以没有它的起源的历史)。

    这是.log 文件的相关部分、显示一些错误。 如果我能帮助您理解这些定义的含义、我将不胜感激:

    ------------------

    !entry org.eclipse.egit.core 4 0 2023年06月08日23:52:25.107
    !消息删除 Git 映射资源的存储库映射,该资源的项目或映射 Git 存储库已消失:' RepositoryMapping[ ->'../.git'、绝对路径:'c:/wrk/SLAC/projects/BCS/BTM/CCS_wrk/.git ]'
    !堆栈0
    java.io.FileNotFoundException:
       请访问 org.eclipse.egit.core.project.GitProjectData.logAndUnmapGoneMappedResource(GitProjectData.java:751)
       请访问 org.eclipse.egit.core.project.GitProjectData.map(GitProjectData.java:714)
       请访问 org.eclipse.egit.core.project.GitProjectData.remapAll(GitProjectData.java:678)
       请访问 org.eclipse.egit.core.project.GitProjectData.load(GitProjectData.java:661)
       请访问 org.eclipse.egit.core.project.GitProjectData.get(GitProjectData.java:217)
       请访问 org.eclipse.egit.core.internal.indexdiff.GitResourceDeltaVisitor.visit(GitResourceDeltaVisitor.java:116)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.ResourceDelta.accept(ResourceDelta.java:67)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.ResourceDelta.accept(ResourceDelta.java:77)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.ResourceDelta.accept(ResourceDelta.java:51)
       请访问 org.eclipse.egit.core.internal.indexdiff.IndexDiffCacheEntry4美元.resourceChanged(IndexDiffCacheEntry.java:701)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager1美元.run(NotificationManager.java:305)
       请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.notify(NotificationManager.java:295)
       请访问 org.eclipse.core.internal.events.NotificationManager.broadcastChanges(NotificationManager.java:158)
       请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.broadcastPostChange(Workspace.java:381)
       请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.endOperation(Workspace.java:1505)
       请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2329)
       请访问 org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2340)
       at org.eclipse.ui.ide.undo.AbstractWorkspaceOperation.execute (AbstractWorkspaceOperation.java:200)
       at org.eclipse.ui.Actions.CopyProjectOperation.lambda.0 (CopyProjectOperation.java:170)
       网址为 org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.run(ModalContext.java:122)

    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:25.835
    !消息 ProjectAdviceManager:调用项目'blmLockInAmp2'的 advice-tool 时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.146
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.222
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !entry org.eclipse.CDT.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.236
    !Message Indexed 'blmLockInAmp2'(0源,0标头) in 0.001 sec:0声明;0引用;0未解析的包含;0语法错误;0未解析的名称(0%)

    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.326
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.388
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.459
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'


    !Entry com.ti.ccstudio.project.core 1 0 2023年06月08日23:52:26.517
    !消息加载内置编译器符号时出错:错误:选项--cmd_file 缺少其参数'filename'

    ------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您在 Git 中的项目中使用 eGit 和 CCS。 也许这是一个因素。

    是否可以与我共享您的项目文件夹? 如果需要、可以通过 E2E 私人消息提供。

    谢谢

    小