This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建旧 CCSc3.3工程时出现 CCS 12.3配置异常

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1237868/ccs-12-3-provisioning-exception-when-building-a-legacy-ccsc3-3-project

您好!

在尝试构建工程时、我在错误日志中收到与 必须安装的 TI 软件相关的警告。

使用不安全的 http 传输来检索 www.blackhawk-dsp.com/.../com.bh.ccstudio.emulation.win64_9.0.0.001、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

配置异常

org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException:在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/Updates/CCS12.0.0.00009_update 上未找到存储库。

使用不安全的 http 传输来检索 www.blackhawk-dsp.com/.../com.bh.ccstudio.emulation.win64_9.0.0.001、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

使用不安全的 http 传输来检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

这些是少数误差之一。 为什么在自动执行下载尝试时要求我使用 https?

是否有使用编译器所需的更新和下载?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    使用不安全的 http 传输检索 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。
    [报价 userid="566310" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1237868/ccs-12-3-provisioning-exception-when-building-a-legacy-ccsc3-3-project ]org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException:在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/Updates/CCS12.0.0.00009_update.找不到存储库

    我在我的日志中看到这些错误。 我认为这些错误不是在工程编译期间发生的、而是发生在 CCS 定期检查更新时。 第一个用于编译器更新。 我认为 CCS 的编译器更新站点列出了两次-一个使用 https、另一个使用 http。  

    第二个是奇怪的,我不知道那里发生了什么。 它指的是旧版本的 CCS。

    无论是哪种情况、它看起来都不会对代码中运行的 CCS

    Unknown 说:
    使用不安全的 http 传输检索 www.blackhawk-dsp.com/.../com.bh.ccstudio.emulation.win64_9.0.0.001、请参阅 CVE-2021-41033。 请考虑改用 https。

    我没有看到这个特定的错误、但我确实看到 Blackhawk 错误的一些变化。 Blackhawk 更新站点在我的 CCS 安装中是 https、因此我不确定你们到底在做什么。